This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:SN6505B 电流限制行为是什么

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/931633/sn6505b-what-is-the-sn6505b-current-limit-behavior

器件型号:SN6505B

尊敬的专家:

SN6505B 具有1.7A 电流限制。 当触发时、它是否会逐周期限制电流? 还是只是关断?

它使用哪种电流限制保护?

谢谢。

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您发帖到 E2E! 电流限制是逐周期实现的、当 SN6505检测到通过 D1/D2引脚接地的过量电流时、会将电流钳位到电流限制值(~1.75A)。

    根据环境工作温度的不同、灌入此电流可能会导致器件升温至足以触发热关断。 在这种情况下、器件将关断、直到冷却几度、然后再次上电。


    谢谢、
    Manuel Chavez