This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211

Guru**** 2767235 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/929551/iso1211-iso1211

器件型号:ISO1211

您好!

我正在寻找一种解决方案、其中应使用 Iso1211进行湿接触和干接触、使用简单的 DIP 开关即可满足以下需求。

例如

如果我们在湿触点中使用 INPUT1、则可以使用简单的 DIP 开关将其更改为干触点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram R、

    您能否从电气角度解释什么是湿接触和干接触? 您尝试实现的目标的图或图也会在此处提供帮助。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    干触点和湿触点与灌电流和拉电流类型相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram R、

    感谢您的解释。 请允许我花些时间看看是否可以使用 DIP 开关在拉电流和灌电流之间进行切换。 我将在星期一的这个主题上发布我发现的内容。  

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram R、

    遗憾的是、我看不到一种使用 DIP 开关在拉电流和灌电流配置之间实际实现切换的方法。 可能值得研究的一种方法是、使用 Corspoint 开关在两种配置之间实现切换、但需要进一步研究。

    使用数据表图30中所示的桥式整流器是否是满足您需求的可能解决方案?

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuram R、

    我没有听到您的意见、但我希望您能够解决您的问题。 我现在将此主题标记为已解决、但如果您仍需要帮助、请随时作出响应。

    尊敬的、

    卢卡斯