This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00555

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, UCC12050, ISO224, TIDA-010065, TIDA-01540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/930135/tida-00555

主题中讨论的其他器件:TIDA-00555UCC12050ISO224TIDA-010065TIDA-01540

H 所有、

我选择 了用于测量电压(230V rms)的 IDA-00555参考电路。 该参考电路在  AMC3100DUBR (PG:50/56)的输入端使用了+5.0V_PH 和-5.0V_PH。

我发现这个电路有一些问题。

必须  使用- 5.0V_PH 是强制性的?

2. PG:51/56 器件型号 750342271 (变压器)不可用、因为它似乎是 TI 定制产品。 您能不能建议使用替代电路来获得+/- 6V (隔离式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh  

    感谢您考虑使用 TIDA-00555。 如果您分析输入、您提到的这些电源将用于保护。

    请参阅 Blow TI 设计  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010065

    隔离式电源由 TI 提供的 IC UCC12050生成、这应该会让您觉得很简单。

    变压器由 Wurth 提供支持

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasa、

    感谢您的快速回复。

    我正在寻找一个类似于 TIDA-01006   的 TI 参考电路、该电路使用的 ISO224需要+12V 电压、从而可以解决磁干扰问题。 但我期望输出电压为0-3V、以便我可以直接提供给 C2000微控制器。

    请分享任何电路(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、  

    好的、您正在查看 TIDA-010065。 有关 ISO 放大器到单端0-3.3V 转换的差分输出、请查看以下参考设计。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01540

    请参阅第2页或第3页。 运算放大器的选择取决于成本和性能要求。  

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的快速回复

    您提到的基准("TIDA-01540")不包含交流电压测量、也不包含 ISO224。

    我正在寻找一个参考电路来测量交流电压(大约500V)、该电路使用 ISO224并提供0-3V 单端信号输出。

    我坚持使用 ISO224、因为它需要+-12伏的电压;因此可以解决 EMI/EMC 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    感谢您发送邮件。 ISO224是一款出色的器件、可测量高达12V 的电压。

    这些参考设计基于应用。 请注意、在一个设计中、您将找不到与您的应用完全匹配的电路。

    您必须将 TIDA-010065用于测量部分、将 TIDA-01540用于3.3V 转换、并将其合并到您希望开发的应用中。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       第27/51页 ISO224两端的电压将变为

    V1 (J14处的交流输入)= 300V (假设1/51页中提到的交流电压峰值为300Vp)  

    V2 = 0.402伏(V2 =- V1*R2 /(R1+ R2))  

    我所使用的符号显示在我所附的图像中。

    但 ISO224输入端的最大电压应为12伏。 但仅在施加300V 电压时才会获得最大0.402电压。

    我想确认分压电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、  

    不用担心、请参阅 PDF 原理图、其中 R61为 DNP (未填充)。 请移除2.4K 并联电阻器(R61)、您应该得到预期的电压。 请记住、提供了多个电阻器来调节电压。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    即使没有2.4K (R61)、输入电压为300伏时、电压也会变为3.8V。

    即使假设电压为300伏 rms、电压也最大为5.5伏!

    请做不必要的事

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh  

    对于300V、预期 RMS 值约为3.8V、看起来不错。  

    分流器配置为测量~600V。 如果您要将相同的电压用于300V、请增大分压器值。 (21K 可能增加至40K)

    此外、隔离放大器+/- 12V 为峰值、RMS 输入为~8.5V。 如果您查看 RMS 值、请记住将其乘以1.414以计算峰值。

    此致、

    Sreenivasa