This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:认证相同的数字隔离器(ATEX 和 IECEx)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/930962/iso7041-digital-isolator-with-same-certifications-atex-and-iecex

器件型号:ISO7041

我们是否有任何数字隔离器、EX:ISO7041 、它具有与 TI 相同的认证(ATEX 和 IECEx)和至少一个双向引脚(能够以两种方式进行通信)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我们目前没有一个具有经 ATEX 认证的双向通道的器件、例如 ISO7041。 如果有用、客户仍可以使用 ISO7041通过数字隔离器的单向通道实现双向通道。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao