This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141CC:这在 ISO7141内部是否作为实际的500欧姆电阻器存在?

Guru**** 2381590 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7141CC, ISO7731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/928662/iso7141cc-does-this-exist-as-actual-500ohm-resistor-internally-in-the-iso7141

器件型号:ISO7141CC
主题中讨论的其他器件: ISO7731

您好!

根据 ISO7141CC 的数据表、我们可以在"图16:器件 I/O 原理图"的输入侧找到500欧姆的电阻器。
这在 ISO7141内部是否作为实际电阻器存在? 还是这种"等效电路"?
请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    数据表图16中的 I/O 原理图是器件 I/O 引脚的功能等效原理图。 500Ω、它可以被视为具有一个串联电阻值为1 Ω 的电阻器。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。

    如果发生过流、" 500欧姆等效电阻器"能否保护过流损坏?  

    请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    是的、等效电路将像500Ω Ω 电阻器一样工作、并且也会限制电流。 在数据表中指定的正常工作条件下、器件输入电路的最大功耗仅为10µA μ A。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rao-San

    我们可以在高电平输入电流或低电平输入电流上找到最大值10uA。 在正常情况下、在 ISO7731输入引脚上的瞬态低电平->高电平期间、峰值电流是否为"最大10uA"?   请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    最大10µA μ A 的输入电流是器件消耗的稳态电流。 当输入端发生从低电平到高电平的转换时、需要对引脚的输入电容进行充电、以使引脚上的电压达到高电平、并且充电电流仅受外部源限制、ISO 器件未定义。

    数据表第8.3.1节引用了输入电容(CI)值、认为典型值为2.8pF、大多数 TTL/CMOS 输出具有50Ω Ω 的典型源电阻。 50Ω 没有使用外部串联电阻且输入电压为5V,峰值充电电流预计约为100mA (=5V/μ s),在大约0.7ns 内呈指数下降至~0mA (tcharge = 5*R*C = 5*50*2.8pF)。 下面显示了一个示例电容器充电电流波形。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    >>数据表第8.3.1节中引用的输入电容(CI)值为典型值2.8pF,大多数 TTL/CMOS 输出具有50Ω Ω 的典型源电阻。  

     根据数据表,您可以找到一个500Ω Ω 电阻作为功能等效值。  因此、我对您的上述评论感到困惑。  在  进行上述计算时、我认为电阻为500Ω Ω+ 50Ω Ω。  请告诉我您的意见。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    500Ω Ω 电阻是器件内部的串联电阻、它并不真正控制输入电流限制、因为 MOSFET 的输入具有高得多的阻抗、这会将流入器件的稳态电流限制为10µA μ A。

    2.8pF 的输入电容(CI)是从外部器件 IN 引脚到 GND 引脚测量的寄生电容。 因此、每当施加从低电平转换为高电平的输入信号时、该电容器就会充电、峰值充电电流值由外部器件定义。 我在之前的回复中分享了典型的充电电流波形、该电流仅持续约0.7ns、因此对系统或电源没有影响。 我希望这一点现在已经清楚了,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao