This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ISO7231C:ISO 7231c

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7231C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/929385/webench-tools-iso7231c-iso-7231c

器件型号:ISO7231C

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 工程师:

我在使用 pspice 作为 ti.如何将 IBIS 模型(版本4.0)导入 PSpice for TI .

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IBIS 模型不能与 PSICE 配合使用、但可与许多其他仿真软件配合使用、例如 Keysight 的高级设计系统(ADS)和 Mentor Graphics 的 HyperLynx。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      拉奥先生

      由于 ISO7231c 只有 IBIS 模型、我没有其他软件、因此您是否有一个软件可以将 IBIS (版本4.0)模型转换为 SPICE 模型。

      谢谢你。

    此致

    王志成