This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离放大器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/929271/isolation-amplifier

主题中讨论的其他器件:AMC1302

您好!  

我需要在时间和温度范围内以出色的精度测量高电压输入(350Vac)。

我计划使用精密电阻分压器。

需要将我隔离至2kV (交流)或3kV (直流)并持续60秒。

我正在寻找隔离放大器。

什么是最稳定的隔离放大器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    请查看此应用的 AMC1302。