This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:PSpice 模型

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/928261/iso7731-pspice-model

器件型号:ISO7731

各位专家、您好!

是否有用于 ISO7731的 PSpice 模型?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    PSpice 仿真目前不支持使用两个隔离式 GND 进行器件仿真、因此 我们没有用于 ISO7731的 PSpice 模型。 对于器件的 I/O 特性、您可以使用 ISO7731产品文件夹中"Design tools and simulation"选项卡下名为"Design & Development "的部分中提供的 IBIS 模型。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好、

    感谢你的答复。
    我知道 TI.com 上提供了 IBIS 模型。
    是否可以将 IBIS 模型用于 PSpice for TI?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    IBIS 模型不能与 PSICE 配合使用、但可与许多其他仿真软件配合使用、例如 Keysight 的高级设计系统(ADS)和 Mentor Graphics 的 HyperLynx。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao