This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240M:TINA-TI 中的类似器件

Guru**** 2510535 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI, ISO7240M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/928219/iso7240m-similar-part-in-tina-ti

器件型号:ISO7240M
主题中讨论的其他器件:UCC28950TINA-TI

您好!

我正在使用相移全桥转换器、为此、我希望使用隔离器 ISO7240在变压器的初级侧驱动4个 MOSFET (控制器 UCC28950位于 T/F 的次级侧)。 但我无法在 TINA-TI 中找到该器件。 您能否建议 TINA-TI 上提供的任何其他引脚对引脚器件或任何替代解决方案?

谢谢、此致、

Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra Prakash、

    TINA-TI 和 PSpice 仿真目前不支持使用两个隔离式 GND 进行器件仿真、因此、我们没有适用于这些器件的 TINA-TI 或 PSpice 模型。 对于 I/O 特性、您可以使用 ISO7240M 产品文件夹中"Design & Development (设计工具和仿真)"选项卡下名为"Design & Development (设计和开发)"部分中提供的 IBIS 模型。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的快速响应。

    请解释一下我如何在 TINA-TI 中使用 IBIS 模型?

    谢谢、此致、

    Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra Prakash、

    IBIS 模型不能与 TINA-TI 一起使用、但可以与许多其他仿真软件一起使用、例如 Keysight 提供的高级设计系统(ADS)和 Mentor Graphics 提供的 HyperLynx。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的友好帮助。

    谢谢、此致、

    Rudra Prakash