This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7140CC:ISO7140 LVDS 信号

Guru**** 2784155 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/928617/iso7140cc-iso7140-lvds-signal

器件型号:ISO7140CC
主题中讨论的其他器件:ISO1410

您好、我们能否确认此器件是否可与 LVDS 信号(RS 422)配合使用。

非常感谢您的建议。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们的常规数字隔离器不适用于 RS-422。 如需使用 RS-422、请查看我们的 RS-485/RS-422隔离式收发器、如 ISO1410。  

    尊敬的、

    卢卡斯