This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:隔离式转换

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/928575/iso7821-isolated-conversion

器件型号:ISO7821

大家好、

你好。

我的客户希望使用 ISO7821进行隔离式5V 至5V 转换、并将 ISO_5V 用于 USB 端。
他能否在输入 B (隔离侧)上连接一个窗口压实器来检测 ISO 5V 的范围、并且根据输出 B (非隔离侧)上的欠压和过压逻辑将是高电平还是低电平?


是否还有关于如何端接 ISO7821未连接引脚(INA 和 OUTA)的建议?  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、只要 copmarator 的输出电压符合 ISO7821输入电压要求、您就可以使用窗口比较器来监控5V 电源轨并将其输出连接到 ISO7821输入引脚。 由于比较器的输出本质上是数字的、因此可以通过 ISO7821进行传递和等隔离。

    有关未连接引脚的问题、请参阅以下常见问题解答。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao