This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:如果电气参数超过限制、隔离状态是什么

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1195129/iso7762-if-the-electrical-parameters-exceeds-the-limit-what-is-the-status-of-isolation

器件型号:ISO7762

如果隔离器引脚(VCC1/VCC2)的电源超过最大限制(例如 VCC1/VCC2 >15V)、

对隔离和 I/O 引脚的影响是什么?

提前感谢您、

此致、

Hemanth Kumar G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemanth、

    感谢您的提问。 6V 电源电压是 ISO7762可以承受的绝对最大值。 超过最大电压将损坏器件 、从而导致意外和不可靠的行为。 请使用介于2.25V 和5.5V 之间的电源电压、以确保 ISO7762按预期运行、并且不会对器件或隔离栅造成损坏。

    此致、

    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrah、

    我使用的是5V 电源电压、我的问题是、如果5V 网络在较高电压(>15V)下短路的持续时间较短。

    1. IC 的确切行为是什么?
    2. IC 损坏后、我是否可以实现隔离?
    3. I/O 信号是否进入默认模式?

    提前感谢您、

    此致

    Hemanth Kumar G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemanth、

    我看到、您很好奇器件将如何响应意外的临时电压尖峰。 如果由于短路而对 VCC 引脚施加高压(>15V)、则器件可能会受到一些损坏。 无法预测器件的确切故障方式、因为有许多变量会影响器件响应。 我将在下面附加一个应用手册链接、其中详细介绍了不同的故障模式以及每种模式的行为和设计注意事项。 当 VCC1未通电或未发送输入时、器件将进入默认模式。 这意味着、如果 VCC1损坏、但 VCC2仍然正常工作(请参阅随附的应用手册中的故障模式2)、则 Side2输出将进入默认模式。

    了解隔离器的故障模式

    此致、

    Darrah