This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:希望降低总线侧的电流/功率。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1197072/iso1430-want-to-reduce-current-power-on-bus-side

器件型号:ISO1430

您好!

根据应用手册 SLLA453A、我们可以找到添加的10 Ω 串联电阻器。

通过使用这些电阻器、A-B 阻抗为54ohm (总线传输)+ 10ohmx2 = 74ohm。  因此、我们可以降低 ISO143x 总线侧的电流、防止使用串联电阻器。 我的理解是否正确?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    感谢您的联系。

    使用10Ω Ω 串联电阻器的原因不是为了降低器件电流消耗、而是为了限制当总线上存在 ESD、EFT 和浪涌等 EMI 瞬变时器件 A/B 引脚上出现的电压

    TVS 二极管的钳位电压规格通常有很大变化、可能超过器件的绝对最大额定值。 为了缓解这种情况、串联了一个10Ω Ω 电阻器、可降低额外电压、并在出现 EMI 瞬态时减小出现在 TVS 二极管之后的 A/B 引脚上的电压。 与 TVS 二极管相比、10Ω Ω 串联电阻可提供更强大的保护、并且还可确保不超过器件的绝对最大额定值。

    请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao