This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:浮动偏置电源

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1197638/sn6501-floating-bias-supply

器件型号:SN6501

大家好、

以下主题中的建议解决方案是否适用于3个半桥驱动器?


您能否确认、即使占空比为100%、一次也只有一个相位处于活动状态、并且只需要一个高侧电荷?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837951/looking-for-a-100v-rated-hs-gate-driver-with-100-duty-capability

BR、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的联系。

    [引用 userid="329388" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1197638/sn6501-floating-bias-supply "]以下主题中的建议解决方案是否适用于3个半桥驱动器?

    建议的解决方案显示了一个半桥非隔离式栅极驱动器和一个为高侧栅极驱动器供电的 SN6501隔离/浮动电源。 如果您想问是否可以再重复两次以实现3个半桥的解决方案、那么您可以这么做。 每个半桥独立运行、而相应的 SN6501电源为各自的半桥供电。 因此、这完全没问题。

    如果您想问是否可以将一个 SN6501解决方案用于所有三个半桥高侧驱动器、那么答案是否定的 每个高侧驱动器都需要自己的浮动电源才能工作。

    [报价 userid="329388" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1197638/sn6501-floating-bias-supply "]您是否可以确认、即使在100%占空比的情况下、一次只能激活一个相位、并且只需要一个高侧电荷?

    SN6501为 UCC 器件的高侧驱动器提供所需的浮动电源、因此该解决方案不依赖于栅极驱动器网络的占空比。 无论占空比是33%还是100%、高侧栅极驱动器始终处于通电状态、并始终根据其输入 PWM 信号为高侧 MOSFET 的导通做好准备。

    请注意、MOSFET 导通取决于栅极驱动器的 LI 和 HI 输入、SN6501在控制它们方面没有作用。 SN6501仅为栅极驱动器供电、实际的开通时间和占空比取决于所有半桥 LI 和 HI 上的 PWM 信号。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao