This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:GND1/GNDIO 连接

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1197777/isow7741-gnd1-gndio-connection

器件型号:ISOW7741

您好!

我们目前正在绘制一个包含 ISOW7741的原理图。

我们不确定如何最好地连接 GND1和 GNDIO。

在 ISOW7741的数据表中、根据第53页的"12.2布局示例"、GND1和 GNDIO 之间有一个铁氧体磁珠。

但是、根据应用参考文献《如何使用 ISOW7741满足 CISPR 32辐射发射限制》和 EVM 板、GND1应直接连接到 GNDIO。

您能否解释一下哪种更好的变体?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zita、

    感谢您的参与、并对数据表和应用简报中的不同建议表示遗憾。

    对于典型的器件运行、两种方法都可以、并且器件在运行时不应出现任何问题。 但是、如果目的还在于确保辐射发射保持在较低水平并满足您的终端设备发射标准、则建议遵循应用简报中重点介绍辐射发射优化的所有指南。

    因此、我建议遵循应用简介以获得最佳结果。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao