This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741-Q1:ISO6741-Q1增强型绝缘

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO6741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1198936/iso6741-q1-iso6741-q1-reinforced-insulation

器件型号:ISO6741-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741-Q1

您好、专家、

非常感谢您的热情帮助。

我的客户在其项目中使用 ISO6741- Q1。

  • 以下是 OEM 提出的一个问题、即增强型 ISO7641的工作电压是否可以满足1000Vrms 要求?

附件是从 TI.com 下载的文档。 增强型绝缘的工作电压为800Vrms

不同于数据表。  

 

从我的角度来看、采用 DWW 封装且爬电距离大于14mm 的 ISO7741-Q1符合 OEM 的要求。

如果我们能够满足 1000Vrms 的要求、您是否会介意帮助更改文档以消除理解?

期待您的回复!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    请注意、ISO6741-Q1的800Vrms 最大工作电压规格符合 DIN EN IEC 62368-1标准。 您的客户是否需要遵守此标准? 如果是、我同意您的意见  、即客户应考虑采用 DWW 封装的 ISO7741-Q1、因为它可以满足大于1000Vrms 的增强型工作电压、符合此标准。

    谢谢、
    Saleem Marwat