This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:用于提高功率的并行电源引脚

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISOW7721, ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1197839/isow7741-parallel-power-supply-pins-to-boost-power

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件: ISOW7721ISO6760

你好!

我计划在 VISO_OUT 引脚上并联2X ISOW7741。   我想 使用并联配置为另一个6通道隔离器 ISO6760FQDWRQ1供电。 如果这样做、是否存在任何问题?  您是否有任何与之并行的具体建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的联系。

    多个电源的电源输出不能直接连接在一起以支持更高的输出电流、除非电源专门支持允许将多个电源连接在一起的功能。

    ISOW7741中的直流/直流转换器不允许多个 VISOOUT 引脚并行连接、因此它们不能连接在一起。 ISOW7721器件上具有额外的引脚、可实现此引线/跟随器功能、因此可实现 VISOOUT 引脚的并行连接。 请参阅 ISOW7721数据表中的以下快照、其中显示了如何并行连接多个器件。

    请确保遵循第9.3.4节中提到的所有准则以实现并行连接。

    组合的 VISOOUT 输出可用于为包括一个或多个 ISO6760器件在内的任何负载供电。 这不应该是问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好、感谢您的快速回复和此处的器件建议。 您的解决方案对我来说很有意义。