This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:隔离式直流/直流转换器的输出纹波和噪声

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISOW7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1198377/isow7721-the-output-ripple-and-noise-of-the-isolated-dc-to-dc-converter

器件型号:ISOW7721
主题中讨论的其他器件:ISO7721

降级器、

   我对 ISO7721直流/直流转换器的输出噪声有疑问。 有 有关隔离式电源(pk-pk)上的输出纹波的信息。

   我的问题是

   1.是否有关于总输出噪声的任何信息? 如果我们希望降低或抑制噪声、外部 LDO 会大有帮助吗?

   2.纹波的频率是否约为25MHz? 您是否有任何捕获的波形(时域或频域)可供我们参考?

感谢您的提前回复

此致

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、出现拼写错误。 应该是 ISOW7721!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    请注意、今天是假日、我们的专家将进行审核、并在明天回复您。

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     感谢您提供信息。 我在数据表中找到了一些纹波图片。

     开关频率似乎随不同的输出电容器以及纹波的振幅而变化。

     这是否意味着内部直流/直流转换器的开关频率低于250kHz?

    谢谢你

    此致

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    感谢您的联系、请参阅下面我的输入。

    1. 是的、LDO 可以帮助进一步降低输出噪声。
    2. 正如您已经找到的、波形显示在数据表中。 纹波频率将与器件调节/PWM 频率相同、这就是您在波形中看到的结果。 频率也取决于负载、频率随着负载的增加而增加、而频率随着负载的降低而降低。
      1. 是的、更高的去耦电容器可降低纹波、如数据表波形中所示。 电容越高也意味着负载越高、这也会导致调节/PWM 频率有所增加。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

      感谢您的意见。 这很有帮助。

    此致

    Edward