This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231C:IBIS 模型:分配引脚编号和 SIGNAL 名称/模型名称错误。

Guru**** 2518880 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7231C, ISO7231M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1197496/iso7231c-ibis-model-wrong-assignment-pin-and-signal_name-model-name

器件型号:ISO7231C
主题中讨论的其他器件: ISO7231M

您好!

我的客户使用 ISO7231C 的 IBIS 模型(SLLM166)。   但是、以下引脚#和 SIGNAL 名称/模型名称与实际器件不同。

[PIN]  SIGNAL 名称    MODE_NAME       R_Pin  L_Pin   C_Pin

11     OUTA          RXD               0.07132 2.45946n 0.43321p

12     OUTB          RXD               0.06147 2.13194n 0.42769p

13     INC           TXD               0.07288 2.39260n 0.48001p

14     nC            NC                0.09530 3.03704n 0.47622p

请告诉我们如何修复此模型以实现正确的行为吗?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    感谢您深入了解并报告 ISO7231C IBIS 模型的相关问题。 我已按如下所示更新 IBIS 模型、以匹配器件引脚命名/订购。 为了方便您、我还随附了更新后的 IBIS 文件(仅更新了 ISO7231C)。 我们还将尝试将更新后的 IBIS 上传到网站、谢谢。

    e2e.ti.com/.../iso723x_5F00_Updated.ibs

    |《世界卫生组织》
    [元件]    ISO7231CDW              
    [制造商] 德州仪器公司
    [封装]      |16引脚 SOIC DW 封装
    |              典型            值最小值              
    R_pkg          0.04817        0.03432         0.09530      
    L_pkg          2.4595nH       1.6904nH        4.7034nH
    c_pkg          0.847pF        0.428pF         1.397pF
    |
    |《世界卫生组织》
    |
    [PIN]  SIGNAL 名称    MODE_NAME       R_Pin  L_Pin   C_Pin      
    |
    1      VCC1          功率             0.03455 3.39778n 0.89677p
    2      GND1          GND               0.03432 3.12613n 0.84706p
    3      INA           TXD               0.04265 1.85523n 0.57831p
    4      INB           TXD               0.03948 1.69049n 0.59300p
    5      输出          RXD               0.03943 1.70546n 0.55790p
    6      常闭            、0.04257                 、1.86953n 、0.56379p
    7      EN1           TXD               0.04783 1.99000n 0.60148p
    8      GND1          GND               0.03740 4.70338n 1.39696p
    9      GND2          GND               0.03763 4.61305n 1.39587p
    10     EN2           TXD               0.04703 2.01514n 0.58483p
    11     NC                            0.09530 3.03704n 0.47622p
    12     INC           TXD               0.07288 2.39260n 0.48001p
    13     OUTB          RXD               0.06147 2.13194n 0.42769p
    14     OUTA          RXD               0.07132 2.45946n 0.43321p
    15     GND2          GND               0.04817 4.23145n 0.93567p
    16     VCC2          功率             0.04790 4.51154n 0.99405p
    |
    |《世界卫生组织》


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San。

    感谢你的答复。   我还有两个问题。

    1. "ISO7231C"的 IBIS 模型是否与 ISO7231M 的模型之一相同?
    2. 您可以制作 ISO7230版本的 IBIS 模型吗?

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    请在下面查找我的意见、谢谢。

    1. 由于寄生元件值保持不变、因此 ISO7231C 和 ISO7231M 的 IBIS 模型也保持不变。
    2. 我在下面的 IBIS 文件中修复了所有 ISO723x 器件的引脚排列、该文件应该同样适用于 ISO723x 的所有3通道器件选项。
      1. e2e.ti.com/.../0676.iso723x_5F00_Updated.ibs


    此致、
    Koteshwar Rao