This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:连续隔离电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1199698/iso1410-continuous-isolation-voltage

器件型号:ISO1410

大家好、团队、

我的客户在其应用中使用 ISO1410。 他们想知道器件的持续隔离电压、我们是否有此信息?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    是的、ISO1410的工作电压规格为1060Vrms 和1500Vdc、可在隔离栅上施加、而不会导致长时间(>100年)的任何故障。

    我希望这能回答这个问题。

    谢谢、
    Saleem Marwat