This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:ISO6721的 CUL (加拿大)认证

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1198201/iso6721-cul-canada-certification-of-iso6721

器件型号:ISO6721

大家好、

我的客户想知道我们是否拥有 ISO6721的 cUL (加拿大)认证?

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    请注意、今天是我们美国团队的假日、我们的专家将在明天查看并与您联系。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    感谢您在美国假期期间的耐心等待。 ISO6721没有 cUL 认证、但具有 UL 认证。 您可以在特定器件的相应产品文件夹以及数据表的"安全相关认证"部分中查看其所有认证。  

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrah、

    感谢您的回答、但实际上客户需要进入加拿大市场。

    那么、我想知道如何处理这种情况?  我是否可以了解 TI 如何在没有 cUL 的情况下进入加拿大市场?  我们是否比较了 UL 和 cUL 之间的差异? 也许客户可以参考我们的体验。 谢谢!

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    ISO6721已通过 CSA 认证、覆盖加拿大市场。 是否有特殊原因需要 cUL 认证? UL 和 cUL 认证相似、但不一定可以互换。

    此致、

    Darrah