This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741-Q1:EN_IO1和 EN_IO2行为

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1199414/isow7741-q1-en_io1-and-en_io2-behavior

器件型号:ISOW7741-Q1

数据表中的"表9-3. 通道隔离器功能表"说明了当 VCCI 和 VCCO 上电且 EN_IOX 为低电平时:

  • '输出使能端的值较低会导致同一侧的输出为高阻抗、而另一侧的输出为失效防护默认状态。'

那么、如果两侧的 EN_IOX 引脚都为低电平、会发生什么情况?  两侧的输出是变为高阻抗还是被驱动至默认状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的联系。

    [引用 userid="553785" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1199414/isow7741-q1-en_io1-and-en_io2-behavior "]"较低的输出使能值会导致同一侧的输出具有高阻抗、而另一侧的输出具有失效防护默认状态。"[/quot]

    这条语句表示在给定侧 EN_IOX 会禁用/悬空输入和输出。 由于输出是三态的、因此您将看到高阻抗、并且由于输入也被禁用、相反方向上的相应输出采用默认输出。 如果 EN_IOX 引脚为低电平、则两侧的该三态输出将处于高阻抗状态。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao