This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:输入电压为5V 至输出电压为5V 的变压器(隔离条件、低于1W)

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1200169/sn6507-transformer-from-5vin-to-5vout-isolation-condition-below-1w

器件型号:SN6507
主题中讨论的其他器件: SN6501SN6505B

尊敬的 TI

我将使用 sn6507来提供5至5的隔离电源、低于1W。

我验证 SN6507数据表、它只解释较高的输入条件(表9-3)。

如果在5到5条件下使用 sn6507,是否可以使用 sn6505数据表的变压器,第25页?

(对于5到5个部件,我想使用 sn6505部件,然后它缺货。  但我可以订购 sn6507)

或者为我解释另一个设计指南或解决方案?

此致、Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    感谢您的联系。

    SN6507肯定可以使用合适的变压器支持5V 至5V 的工作电压。 SN6507的最大优势是它支持高达36V 的输入电压。因此、数据表中列出的大多数设计都适用于更高的输入电压、尤其是因为我们已经有 SN6501和 SN6505支持具有5V 输入的设计。

    如果基于 SN6505的5V @ 200mA 电流设计已经满足您的要求、我们建议您选择 SN6505B。 但是、如果您想使用 SN6507的其他功能(例如占空比控制、可调节宽频率范围、压摆率控制、可调节电流限制)、则可以选择将 SN6507用于5V 至5V 应用。

    SN6505数据表中列出的变压器支持160kHz 和420kHz 或更高频率、SN6507可在100kHz 至2MHz 范围内运行。 因此、只要相应地选择开关频率、SN6505的所有变压器都可以与 SN6507搭配使用。

    对于您的应用、我建议使用变压器760390012 (2.5kVrms)、760390014 (LDO 为2.5kVrms)或750313734 (5kVrms)。 请将开关频率设置为400kHz、以使用这些变压器。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao