This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:总线故障基准

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1200666/iso1042-bus-fault-reference

器件型号:ISO1042

大家好、

只需确认一下、对于+/-70V 总线故障保护、CANH/CANL 是否相对于 GND2?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    是的。 您的理解是正确的。 ISO1042可承受 ±70V 直流总线故障、并支持 ±30V 共模电压范围。

    谢谢

    Vikas J