This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050

Guru**** 2524720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1219034/iso1050-iso1050

器件型号:ISO1050

迪亚尔斯、

客户将 ISO1050用作从站、他们 在 RX/TX/CANH/CNL 中添加了保护电阻、并在极从站中添加了端子电阻。当他们进行 并联测试时、会发现 通信问题。

现在它们修改 R14为499Ω Ω、C14&C15为102、发现 并联 逆变器大于6时、通信正常、当参数逆变器大于6时、通信异常。

附加文件是其 CAN  收发器的原理图、请帮助检查它。

BTW、客户想要确定以下问题:

问题1:向每个从器件添加端子电阻器是否会导致通信故障?

问题2:随着从站的增加、差分电平是否仅约为1.47V、是否会导致故障?

问题3: R15/R17/R45/R46电阻器导致数据丢失?

问题4:如果不使用端子匹配电阻器、振铃是否会很严重?

问题5:波形正常时、它是否与 DSP 采样率有关?

谢谢  

e2e.ti.com/.../TI_0CFF_CAN_9F530674_.pdfe2e.ti.com/.../Waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品专家将在此为您提供帮助、请允许我们在周一之前回复。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢详细的解释。 原理图看起来没有问题。 终端电阻器只需要位于开始和终端节点处。

    请在下面找到我的答案。

    问题1:向每个从器件添加端子电阻器是否会导致通信故障?

    Vikas:是的、CAN 总线设计为在总线的起始节点和终端节点具有终端电阻器。 反射可能会导致数据故障。

    问题2:随着从站的增加、差分电平是否仅约为1.47V、是否会导致故障?

    Vikas: ISO1050不受噪音影响,可以差分水平>0.9V 将足以保证正常运行。

    问题3: R15/R17/R45/R46电阻器导致数据丢失?

    Vikas:电阻器值没有问题。 它们不会导致数据丢失。

    问题4:如果不使用端子匹配电阻器、振铃是否会 很严重?

    Vikas:我们建议使用匹配的电阻器值进行端接、以获得最佳结果。 严重程度取决于端子电阻值中的偏移。

    问题5:波形正常时、它是否与 DSP 采样率有关?

    维卡斯:我不关注这个问题。 您可以详细说明一下这个问题吗?  

    此外、请为波形添加注释、使其更具可读性。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    感谢您提供的信息、客户将重新测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您的确认。 我现在就结束这个帖子。 您可以启动新主题或回复此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的