https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1219034/iso1050-iso1050
器件型号:ISO1050迪亚尔斯、
客户将 ISO1050用作从站、他们 在 RX/TX/CANH/CNL 中添加了保护电阻、并在极从站中添加了端子电阻。当他们进行 并联测试时、会发现 通信问题。
现在它们修改 R14为499Ω Ω、C14&C15为102、发现 并联 逆变器大于6时、通信正常、当参数逆变器大于6时、通信异常。
附加文件是其 CAN 收发器的原理图、请帮助检查它。
BTW、客户想要确定以下问题:
问题1:向每个从器件添加端子电阻器是否会导致通信故障?
问题2:随着从站的增加、差分电平是否仅约为1.47V、是否会导致故障?
问题3: R15/R17/R45/R46电阻器导致数据丢失?
问题4:如果不使用端子匹配电阻器、振铃是否会很严重?
问题5:波形正常时、它是否与 DSP 采样率有关?
谢谢
e2e.ti.com/.../TI_0CFF_CAN_9F530674_.pdfe2e.ti.com/.../Waveform.docx