This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1641:"DW - SOIC 16"和"D - SOIC 8"引脚兼容性

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1227631/iso1641-dw---soic-16-and-d---soic-8-pin-compatibility

器件型号:ISO1641
主题中讨论的其他器件:ISO1640

大家好、

考虑到 ISO1640和 ISO1641是引脚对引脚兼容的、我还想了解这两种封装是否也可以兼容。

要了解、需要了解数据表上提到的"未连接"引脚(NC)是否为内部连接。 因为如果 DW - SOIC 16的引脚4、10和13未在内部连接、我们可以将引脚4连接到 VCC、将10连接到 GND、将13连接到 VCC、并采用可用于 SOIC 和4个可能的替换器件的布局。

提前感谢。

//TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。

    DW - SOIC 16和 D - SOIC 8的宽度不同。 NC 引脚可以连接到 VCC 和 GND 引脚以兼容8引脚替代方案。  

    另一种方法是将 NC 引脚保持未连接状态、并根据  DW 封装内的 D 封装对 VCC、GND、SCL 和 SDA 引脚进行布线。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 SOIC 8较小、因此我们可以将相应的路由放入 SOIC 16中。

    但知道这些引脚内部未连接始终是很好的。

    谢谢