This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7320FC:静态电流?

Guru**** 2920000 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7320FC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1227293/iso7320fc-quiescent-current

器件型号:ISO7320FC

大家好、

你好。 我想知道 此器件的最大静态电源电流是多少。   数字隔离器是否存在静态电流?

谢谢

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您的提问。 由于数字隔离器没有空闲或低功耗模式、因此静态电流只是 ICC 或电源电流。 电源电流取决于器件的配置、数据表的电气特性表中针对不同条件列出了电源电流。

    例如、对于 ISO7320FC、如果 VCC1和 VCC2使用5V 的输入信号为25Mbps、则 VCC1上的最大电流为2.3mA、VCC2上的最大电流为6.8mA。 如果使用不同的电源电压、数据速率或负载、则该值可能会有所不同。

    此致、
    Darrah