This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:DW0016B 封装

Guru**** 2811685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1226435/iso6740-dw0016b-package

器件型号:ISO6740

您好、专家、

我想知道我们是否需要高压/隔离选项、我们应该选择哪个器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 数据表中包含的这一特定高压/隔离选项示例电路板布局可与 DW 封装中的任何隔离器一起使用。 您可以根据可订购器件型号确定器件的封装。 请参阅此 常见问题解答、其中介绍了如何阅读数字隔离器器件型号。 也可以在数据表中找到给定器件的可用封装。

    此致、
    Darrah