This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35:ISO35可直接替代 ADM2491E。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35, ISO1412, ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1225192/iso35-iso35-as-a-direct-replacement-for-adm2491e

器件型号:ISO35
主题中讨论的其他器件: ISO1412ISO3086

我´m 为 ISO35更换 ADM2491E、但它无法正常工作。 它们具有相同的引脚排列和工作方式。

VCC=5V、I´ve 添加了两个缺失的 GND (引脚7和10)。 应用是低速 DMX 接收器(250kb/s)。  

我缺少什么吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    ADM2491E 的直接替代器件是数据速率为250kbps 的 ISO1412。 ISO14x2系列可支持高达50Mbps 的速率。
    如前所述、ISO35需要 ADM2491E 的 NC 连接到相应的 GND。 我们会为您的应用建议采用 ISO1412。

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vikas,谢谢你的答复。

    我已经连接了 GND (引脚7和8连接在一起、引脚9和10)、因此它应该可以工作、对吧?

    我将考虑使用 ISO1412、但我需要一种成本更低的解决方案。 ISO3086呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉错过了详细信息。 ISO35具有5V 输入容差、但 Vcc 需要3.3V。 请将 Vcc 更改为3.3V、它应该可以正常工作。 或者、您可以使用 ISO1412等较新的器件、由于采用最新的工艺技术和高产量、这些器件的价格具有可比性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 感谢您的支持。