This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505D-Q1:关于 SN6505D-Q1设计

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1222805/sn6505d-q1-about-sn6505d-q1design

器件型号:SN6505D-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

您好、专家!  

我在 TIDM817应用手册中看到过使用的该器件。  

在我的设计中、我的要求是15V/0.1A 和-10V/0.1A

是否可以修改 R9和 R11以满足需要的负输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请允许我们花一天时间查看此特定应用手册和参考设计详细信息。

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    感谢您的耐心等待。
    您所参考设计中列出的变压器的匝数比为1:3.9、可从5V 输入生成19V 输出。 类似齐纳二极管的器件(主要为 TL431)只是创建了一个中间点、从中正电压读数为15V、负电压读数为-4V、总电压仍为19V。

    如果您修改 R9和 R11电阻以获得-10V、那么正电压最终将为9V、因为总电压必须为19V。 为了满足+15V 和-10V 的要求、您将需要一个可以生成25V 输出的变压器、并且可以使用 TL431来创建一个中间点、使25V 拆分为+15V 和-10V。

    总之、您需要具有较高匝数比的变压器来获得25V 输出、然后可以使用 TL431将其拆分为+15V 和-10V。 谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.