This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:VIOWM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1224045/iso7821-viowm

器件型号:ISO7821

请告知我们有关 ISO7821 VIOWM 1500Vrms 的信息。

e2e.ti.com/.../ISO7821.xlsx

该测试条件是否为交流电压(正弦波)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 是的、1500Vrms VIOWM 值用于交流电压。 2121VDC VIOWM 用于直流电压。 我们所有的隔离器都是如此。

    此致、
    Darrah