您好!
我们正在尝试使用宽输入电压(18V 到30V)设计24V 到7V 的隔离式直流/直流转换器。
我们使用了数据表中建议的变压器。
我们想要将此转换器用于低电流输出:介于40mA 和80mA 之间。
我们测量效率时、它非常低:大约为20%和40%。
我曾尝试将频率调整为在600 kHz 下工作、但我仍然具有奇怪的测量、效率非常低。
您能否确认主要组件 SN6507 + Wurth 750319690,在低输出电流下至少能实现60%的效率?
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试使用宽输入电压(18V 到30V)设计24V 到7V 的隔离式直流/直流转换器。
我们使用了数据表中建议的变压器。
我们想要将此转换器用于低电流输出:介于40mA 和80mA 之间。
我们测量效率时、它非常低:大约为20%和40%。
我曾尝试将频率调整为在600 kHz 下工作、但我仍然具有奇怪的测量、效率非常低。
您能否确认主要组件 SN6507 + Wurth 750319690,在低输出电流下至少能实现60%的效率?
感谢您的支持。
您好!
为了方便起见、复制到下面的数据表中的效率曲线显示了负载变化时的预期效率、您可以看到随着负载降低效率也会降低。 尽管该图没有低于100mA、但我们有一些关于较低负载的数据。 通过这些数据、我们可以看到、负载约为40mA 至80mA 时、效率约为45%至60%。 但是、此数据是针对接近18V 的输出电压收集的 、因此结果可能与您的设置略有不同。
我们的 EVM 板旨在更大限度地提高发射性能、而不是更大限度地提高效率、因此可能需要更换某些元件、以实现出色效率。 提高效率的主要方法是选择变压器和外部元件。 对于外部组件、具有低正向电压和二极管电容的二极管将有助于最大限度地提高效率(例如 BAT165E6327HTSA1)。 请注意、进行这一更改将导致更高的发射量。 但是、如果不关心排放、这不是问题
此致、
Darrah