This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:VCC2应用

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1223043/iso1410-vcc2-application

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:Profibus

您好!

我正在开发一个使用隔离式 RS485收发器 ISO1410的项目、查看其数据表、了解隔离式 Profibus 侧有一个连接到"VCC2"的连接、被描述为"收发器侧电源"。 此连接的目的是什么? 我应该将它连接到任何内部电源(例如+5V)、还是用于处理 Profibus 提供的外部电源?

如果是、在主应用中、谁负责馈送该电源轨?

提前感谢您的帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您可以将 ISO1410视为通过隔离栅分隔两侧。 这两侧相互隔离、需要单独接地和电源。 电源被称为左侧 VCC1 (逻辑输入)、右侧 VCC2 (收发器输出)的电源。 VCC2引脚应连接到与 VCC1不同的电源、VCC1来自隔离栅的右侧(不穿过隔离栅)。 不必专门为 VCC2提供电源、也可以与隔离栅右侧的其他器件共享电源。 建议电源电压介于3V 和5.5V 之间。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Darrah