This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:低于指定值3V 的 VIN 电源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1221685/sn6501-vin-supply-under-the-specified-value-of-3v

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505A

您好!

您是否有关于 SN6501最低电源电压的更多信息? 我`s 使用具有2.6V 电源(而不是3V)的 SN6501、它运行得非常好。 它甚至可在低至2.2V 的电压下工作。

3V 的最小电源电压是否仅用于保证所有规格? 我很想使用这款驱动程序、但我不确定将来是否会遇到其他批次的问题。

 请告知。 非常感谢。

Philippe Baselgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe

    您是否知道 SN6505x 具有"宽输入电压范围: 2.25 V 至5.5 V "?

    此致、

    伯恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、您好!

    我已经看到 SN6505A/B 具有更宽的输入范围。 不幸的是、平均电源电流要高得多。
    因此、由于具有非常低的平均电源电流(典型值150uA)、我更倾向于使用 SN6501。

    此致、  

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但感谢你的建议。

    此致、

    Phuilippe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、您好!

    感谢您的联系。

    如数据表中所述、此器件设计为支持在3V 至5.5V 的 VCC 电压范围内运行。 当电源电压小于3V 时、它不会立即停止工作、而是可能在任何低于3V 的电压下停止工作。 您可能会发现、典型器件可能在比3V 低得多的电压下正常工作、而在最坏的情况下、器件可能会在刚好低于3V 的电压下停止工作。 因此、为确保器件在各个器件上和整个温度范围内运行、我们建议您不要在任何电压小于3V 的情况下使用该器件。

    我希望这可以回答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar

    这对我更有帮助。 遗憾的是、我非常想使用此组件、因为它可以实现高效率。 最小电源电压是否可能取决于将其拉至 GND 的负载? 我目前正在将元件与 Würth 750317331变压器配合使用、并且我的负载非常低(输入功率15mW)。

    如果可用、请了解更多电源电压信息。

    此致、

    Philippe Baselgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHILIPPE 您好:

    负载可能会影响电源电压、但无论负载有多低、我们都无法保证器件按预期工作、除非电源电压大于或等于3V。    使用3V 至5.5V 的电源电压完成了器件的设计和测试/验证、并验证了电源电压、这就是我们推荐使用该范围的原因。 您是否牢记特定的电源电压信息? 由于所有测试都是在我们器件的推荐限制范围内完成的、因此我们无法提供任何有关这些范围之外行为的数据或信息。

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darrah

    感谢您的回答。 SN6501的预期电源电压为2.6V。

    它 prperly 曾n`t 设计测试、但正如您提到的、我恐怕它不会、当我得到另一批 SN6501时。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHILIPPE 您好:

    遗憾的是、我们没有2.6V 电源电压下 SN6501行为的数据、因此我们无法判断另一批次使用同一设计的可能性有多大。 由于器件不同、某些器件可能会在2.6V 时按预期工作、而其他器件可能不会、但无法量化或预测这一点。 建议将电源电压增加到3V 至5.5V 之间或使用具有更宽电源电压范围的替代器件。

    如果您在将设计转换为其他器件或电源电压时需要任何帮助、我们很乐意提供支持。

    此致、
    Darrah