This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:ESD 保护15kV

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1222138/isow7741-esd-protection-15kv

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件: ISO7741

大家好、

客户正在使用一个需要15kV ESD 保护的医疗应用。

ISOW7741只能承受8kV 接触放电。

您能为这个问题推荐一个解决方案吗?
客户计划在隔离栅上添加火花隙、以将电压始终限制在4kV 左右。

Br、
斯特凡