This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:ISO7763减少传播延迟时间

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7640FM, ISO7763, ISO7631FM, ISO7641FM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1221867/iso7763-iso7763-reduce-propagation-delay-time

器件型号:ISO7763
主题中讨论的其他器件: ISO7631FM、ISO7640FM ISO7641FM

大家好!

我们使用4个 ADC AD7768-1和用于 SPI 的 ISO7763数字隔离器来设计系统。

我们已经意识到、使用15MHz SPI 频率时、由于"传播延迟时间"、微控制器无法正确解读数据(MISO)。

是否有其他数字隔离器具有较小的传播延迟时间或采用其他技术来缩短该时间以便能够增加 SPI 时钟? 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您的系统是否需要6个通道? 在我们的6通道数字隔离器中、ISO7763具有最低的传播延迟。 如果6个通道不是硬性要求、那么 ISO7631FM、ISO7640FM 或 ISO7641FM 可能是不错的选择、其传播延迟更低、为7ns (典型值)。 但请注意、这些是具有较低隔离等级的较旧器件、因此请确保在移至替代器件之前验证您的系统所需的隔离等级。

    系统中电缆和其他器件产生的延迟也会影响可实现的 SPI 速度。 除隔离器传播速度之外、可能的解决方案还使用在时钟的下降沿和上升沿读取数据以及将时钟环回到 MCU 的器件、以便 MCU 能够量化和补偿往返延迟。

    此致、
    Darrah