This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176T:隔离式 RS485

Guru**** 2767235 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176T, ISO1410, SN6501, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1220987/iso1176t-isolated-rs485

器件型号:ISO1176T
主题中讨论的其他器件: ISO1410SN6501SN6507

您好!

你好。

我正在为8个传感器设计隔离式 RS485电路。 具体要求如下

1) 1) RS485收发器(隔离侧)和传感器负载的输出电压:5V

2) RS485收发器(隔离侧)和传感器负载的输出电流:八个传感器的输出电流为150mA + 100mA

3)输出电源开关控制

4)半双工隔离式 RS485收发器的数据速率:19.2kbaud

5)逻辑 IO 电压(RS485收发器的 CPU 侧)全部为3.3V LVTTL

6) 6)考虑 EMI/ESD

7) 7)考虑可切换的端接(需要但并非必须)

8) 8)输入电压范围: 4.6VDC 或6.5VDC

9) 9) 考虑 RS485收发器(A/B)引脚的引脚反转能力(需要但不一定)

您能否建议采用 ISO1176T 等集成式解决方案或采用外部隔离式直流/直流转换器的 ISO1410等其他解决方案?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢提供了详尽的要求。 我建议您使用性能更好的较新器件。 我建议您使用 ISO1410、我们的变压器驱动器 SN6501或 SN6505将满足上述要求。 我们不支持 ISO1410上的可切换端接或引脚反转。  

    如需更多信息、请查看以下应用说明。

    1.  如何隔离 RS-485系统的信号和电源(修订版 C)(TI.com) 
    2. (+)有关隔离式 RS-485收发器的7大设计问题-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛
    3. 隔离式 RS-485收发器参考设计(修订版 A)(TI.com)

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    你好。 请查看下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    电源的输入电压为6.5VDC。 您能否为 RS485中使用的隔离式电源推荐其他解决方案?
    SN6501-SN6505仅接受3至5.5 VDC、因此、我认为在本例中无法使用这些电压。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    SN6507 具有高达36V 的宽输入电压范围。 客户可以使用此电源通过6.5VDC 供电。 因此、ISO1410和 SN6507可用于应用。 请注意、ISO1410在任一端仅支持高达5.5VDC 的电压。

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    你好。 请查看我们客户的最新回复。 非常感谢。

    我已经浏览了 SN6507的数据表、但在为固定的6.5VDC 输入和5VDC 输出选择外部元件(变压器、LDO)时面临一些问题。 您能帮助推荐这些外部元件的器件型号吗?

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请给我一个新的一天,看看这个,和你回来.

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们没有针对上述电压的任何参考设计。 客户可以浏览"8详细说明"和"9应用和实现"、详细说明了要遵循的步骤以及计算变压器、LDO 和其他元件规格的公式。  

    SN6507DGQEVM 用户指南还包含 适用于6.5VDC 输入和5VDC 输出的设计的原理图和 BOM、可作为参考。  


    谢谢
    Vikas J