This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:请确认数据表中的 GND 建议。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1220233/isow7741-please-confirm-gnd-recommendation-from-datasheet

器件型号:ISOW7741

团队、

-您能否确认数据表中的典型环形连接(图10-2)是建议遵循?
EVM 在实现不同 GND 基准的方式上显示了一些差异。
-是否需要任何其他具体的原理图检查和 PCB 建议?




提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer:

    感谢您的联系。

    可以使用数据表和 EVM 中的原理图、但 EVM 原理图可提供稍好的辐射发射结果。 请查看以下应用简报、其中具体介绍了设计原理图、元件放置方式、布局以及其他指南。 如果这没有回答您的所有问题、请告诉我、谢谢。

    如何通过 ISOW7741满足 CISPR 32辐射发射限值


    此致、
    Koteshwar Rao.