This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO3082和 ISO1410是否为 P2P

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1220053/iso1410-whether-iso3082-and-iso1410-are-p2p

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:ISO3082

您好、TI!

我已使用 ISO3082开发以前的项目。 虽然我发现 ISO1410与 ISO3082非常相似。

我想知道 ISO3082和 ISO1410是否兼容 P2P?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    ISO1410是更新一代的 RS485器件、  与 ISO3082引脚相同。 我们将要求您在设计中使用 ISO1410。

    它直接替代 ISO3082。

    谢谢

    Vikas J