Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, ISOW7741
主题中讨论的其他器件: ISOW7741
您好!
在 DS I 中、可以发现 ISOW1432和 ISOW7741的浪涌测试电压为10kV。
客户想知道什么是线对线或线对地测试方法? 且测试持续时间为1.2/50或10/700us、或者? 任何波形或报告可以提供什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jim、
感谢您的联系。
请注意、数据表中尤其是绝缘规格表中提到的浪涌测试电压是隔离栅的浪涌额定值。 即、ISOW 器件的隔离栅耐受的浪涌电压、而不是 I/O 或 RS-485总线引脚的浪涌额定值。

通常用于隔离栅测试的测试设置采用2引脚配置。 请参阅上图、其中器件一侧的所有引脚都短接以形成一个端子、同样、另一侧的所有引脚都短接以形成另一个端子。 在这两个端子之间施加包括浪涌电压在内的高电压。 这就是隔离层承受任何应力电压的应力方式。
50µs 的浪涌波形为1.2/μ s、浪涌发生器的电流额定值无关紧要、因为只要器件完好无损、隔离栅就不允许任何电流通过其隔离栅。
ISOW1432的 RS-485引脚没有任何内置的浪涌保护功能、如果客户需要这些引脚的浪涌性能、则可能需要在这些引脚上使用外部保护元件。 请查看下面的示例设计、其中介绍了可用于 RS-485总线的各种保护组件以及它们如何保护总线和收发器。 请注意、这只是向您展示外部元件在多大程度上可改善 RS-485器件 EMC 性能的示例测试数据。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。
https://www.ti.com/tool/TIDA-00731
此致、
Koteshwar Rao.