This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:输出电流额定值

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1219021/iso1211-output-current-rating

器件型号:ISO1211

大家好、

您能告诉我如何理解 ISO1211的输出电流额定值 IOH 吗?

当 VCC=3.3V 时、IOH 最小值指定为-3mA。

它是否 指定了允许的最大灌电流?

我不明白为什么为 输出高电流指定灌电流。

实际上、我的电流 将以0.1mA 的基极电流驱动 NPN 晶体管。

我的客户只是想检查它是否正常。

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    我们的产品专家将在此为您提供帮助、请允许我们在周一之前回复。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    很抱歉响应延迟。

    它是否 指定了允许的最大灌电流?
    它没有指定允许的最大灌电流;负号表示电流的方向。 任何流出器件的电流被指定为负。  

    因此、对于 Vcc = 3.3V。 IOH  (最小值) =-3mA 意味着器件可以为器件提供最大3mA 的电流。  

    NPN 晶体管的0.1mA 电流完全处于器件驱动能力范围内。

    谢谢

    Vikas J