This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:300欧姆串联电阻

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1219469/iso7041-q1-300ohm-series-resistor

器件型号:ISO7041-Q1

您好、专家:  

客户 想要使用 ISO7041QDBQRQ1实现 LIN 通信隔离。 请参阅下面的方框图。  

我们是否必须在 LIN 隔离应用中添加一个300Ω Ω 串联电阻器? 这里300欧姆串联电阻器的用途是什么?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的联系。

    建议使用300Ω Ω 串联电阻来限制流入器件的电流、尤其是当器件通过向 INx 引脚施加信号而使其 VCC 引脚未通电时。 如果 LIN 应用中没有出现这种情况、则 μ 300Ω 可视为可选。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.