This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:尾端贴片问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1219449/iso6721-tail-patch-problem

器件型号:ISO6721

ISO6721与 ISO6721B 之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    感谢您的联系。

    字母"B"表示该器件是原始器件 ISO6721 (增强型隔离器)的基础隔离版本。 根据 VDE 0884-17或 IEC 60747-17对基础型和增强型隔离进行了定义、即任何支持>10kV 浪涌额定值(VIOSM)的器件都被评为增强型隔离器、而支持<10kV VIOSM 的器件被评为基础型隔离器。

    我希望这可以回答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.