This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760-Q1:IS0676X-Q1应用问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1219108/iso6760-q1-is0676x-q1-application-issue

器件型号:ISO6760-Q1

您好、

我想确认、当 VCCO 处于 PD 状态时、是否可以将输出串电阻器拉低至 GND 以实现低电平默认状态? 如果没有、您有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 是的、可以使用下拉电阻器来确保当 VCCO 处于 PD 状态时输出为低电平。

    此致、
    Darrah