This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:ISOW7741需要的 PSpice 模型

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1218122/isow7741-pspice-model-need-for-isow7741

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件: ISO7741

您好!

我  在进行仿真时需要使用此器件型号为 ISOW7741的 PSpice 模型。 请分享模型或下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    感谢您的联系。

    抱歉、我们目前没有为 ISOW7741创建的 PSpice 模型。 如果您打算评估 ISOW7741的数据通道、则可以考虑评估 ISO7741的 PSpice 模型、该模型可在产品页面的"设计工具和仿真"部分下获取。 我要在下方复制产品页面上指向 PSpice 模型的直接链接。 这两款器件的区别在于、ISOW7741是具有集成直流/直流转换器的数字隔离器、而 ISO7741只是数字隔离器、两侧都需要外部电源。 ISOW7741和 ISO7741的数据通道性能将非常相似。

    https://www.ti.com/product/ISO7741#design-tools-simulation

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、koteshwar、

    我们将使用直流/直流转换器  ISOW7741 来为另一个升压转换器提供电源电流。 我们需要找到  ISOW7741 VDD 引脚的输入电流、因此我们需要精确的 pspice 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    感谢您的确认。 很遗憾、我们目前没有适用于此器件的 PSpice 模型、因此我无法提供。
    数据表中针对不同的测试条件指定了被称为 IDD 的流入 VDD 的电流。 请检查您是否可以考虑此信息。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.