This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:cc13xx/cc26xx 系列和 ISO1640/ISO1540之间的兼容性

Guru**** 2505035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209633/iso1640-compatibility-between-cc13xx-cc26xx-family-and-iso1640-iso1540

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件:CC1312RISO1540

您好!

在  ISO1640和 ISO1540数据表的第6.9节中、我看到这两个器件1侧的低电平输出电压(V_OL1)分别最大为710mV 和800mV。 通过查看 cc13xx/cc26xx 系列的数据表 、我发现 GPIO 电压输入阈值(V_IL)为0.2 * VDDS、在3.3V 的共模电压下为0.66V (例如、请参阅 cc1312r 数据表中的第8.21.6.1节)。

我是否正确地理解了 ISO1540/ISO1640因此与  CC13xx/cc26xx 系列在3.3V 时不兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您对 ISO1640和 ISO1540的 VOL1的理解是正确的。 这是双向 I2C 隔离器的常见行业实践。 有关更多信息、请参阅 [FAQ]为什么 ISO1540/ISO1541和 ISO1640/ISO1641双向 I2C 隔离器的 SIDE1上的逻辑低电平输出电压 VOL1高达0.8V? 。  

    如前所述、cc13xx/cc26xx 系列 VIL 0.2 * VDDS、在3.3VDDS 下为0.66V。 我是否可以知道1侧和2侧的应用和 I2C 节点?
    VOL2 将达到最大0.4V、ISO1540和 ISO1640仍可与 cc13xx/cc26xx 配合使用。

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如私密性讨论的那样、您确认了我们使用 ISO1540/1640在第1侧的 cc13xx/cc26xx 中的应用是正确的。

    剩余的一个问题是 cc13xx/cc26xx 上的 i2c 逻辑电平。 对于 TI 员工在 i2c 逻辑级别上的较旧版本: " VIH 和 VIL 阈值是在 I2C 规范上定义的。 在最新版本的规范中、阈值定义如下:VIL=0.3*VDD、VIH=0.7*VDD"。 使用0.3 * VDD 而不是0.2时、ISO1540/1640电平 可以正常运行。 cc13xx GPIO 逻辑电平(我之前引用的)是否可能与其 I2C 逻辑电平不同? (数据表仅提到 GPIO)

    旧帖子: e2e.ti.com/.../bq25892-question-regarding-i2c

    您是否愿意分配给正确的团队?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我将此帖子移至负责 cc13xx 的组、以帮助您查询 cc1312R 的逻辑电平。

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    对于 CC1312R、VIL 可以 最大为 0.2VDDS、VIH 可以 最小为0.8VDDS。 如果您将 ISO1640的2侧 与 CC1312R 搭配使用、它们将会兼容。 为什么不使用第2侧? 您是否需要在另一个器件中使用该适配器?

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、我与 Vikas 私下讨论了我们的申请、他确认我们需要 cc1312r 位于1侧。

    这是否意味着 cc13xx/cc26xx 系列不遵循 i2c 标准? 参考 我在上面链接的较旧文章(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568290/bq25892-question-regarding-i2c)和 NXP I2C 应用手册幻灯片29 (https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10216.pdf)、其中将 V_IL 指定为0.3 x VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示: 、如果您在 cc13xx/cc26xx 和 i2c 合规性上有任何输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    对于延误的答案、我深表歉意。 我当时正在联系我们的验证团队、寻求对此问题的澄清。 他们正在研究此问题、需要一些时间来进一步调查。 我将在一周内回来向您提供最新情况。 感谢您的耐心!  

    将  ISO1640 与 CC1312R 搭配使用的一种可能解决方案是 为 CC1312R 使用3.6V 电源。 如果使用3.6V 电源、 CC1312R 的 VIL 将为0.2*3.6V=0.72V、高于 ISO1640的最大 VOL。 这种方法对您有用吗?

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、很遗憾、我们目前无法更改设计中的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我今天收到了库团队的回复。 CC1312R 可以处理0.3/0.7*VDD 的 VIL/VIH。 您可以将两个隔离器中的任何一个用于与 CC1312R 相关的应用。 我们将在数据表中更新 VIL/VIH 值。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢快速更新。