This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LL:具有高数据速率的 ISO LVDS

Guru**** 2975370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1218631/iso7821ll-iso-lvds-with-high-data-rate

器件型号:ISO7821LL

团队、

是否有速度高达500Mbps 的等效器件?

ADN4651BRSZ-RL7 / ADN4652BRSZ-RL7

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    目前、我们没有具有高速率的等效器件。 请详细说明客户正在使用 ADN465x 器件的要求和数据速率。

    谢谢

    Vikas J