This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:最小脉冲宽度

Guru**** 2843080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1217677/iso7720-min-pulse-width

器件型号:ISO7720

您好!,

只需要检查最小脉冲宽度。谢谢

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们没有定义的最小脉冲宽度、但可以通过数据速率进行估算。 ISO7720支持100Mbps 的最大数据速率、对应于50MHz 信号。 这意味着信号的总周期为20ns、占空比为50%时、脉宽为~10ns。 因此、建议使用10ns 或更大的脉冲宽度。

    此致、
    Darrah