This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7844:3.3V 输入至5V 运行

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7844, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1217648/isow7844-3-3v-input-to-5v-operation

器件型号:ISOW7844
主题中讨论的其他器件: ISOW7841

您好支持团队:

我的客户询问如何使用 ISOW7844、您能提供支持吗?

* ISOW7844能否支持3.3V 输入转5V 输出? 数据表看起来仅显示 ISOW7841。

*ISOW7844具有与 ISOW7841相同的 Iq 和输出电流?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 是的、ISOW7844可支持3.3V 输入转5V 输出。 我们没有专门为 ISOW7844提供任何数据、但您可以预期与为 ISOW7841列出的值相似。

    此致、
    Darrah